欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:创新源于客户需求,优化生产体验

  • 2023.09.03 14:16:54
  • 米思米
  • 765

在当今自动化生产线上,夹爪作为关键的执行元件,其性能与效率直接影响着整个生产流程。米思米,作为一家致力于提供高品质FA(工厂自动化)产品的企业,始终关注着客户的需求与市场的变化。那么,为何米思米要开发电动夹爪产品呢?这背后的故事,实际上源于客户在使用传统气动夹爪时遇到的一系列问题。

 

传统气动夹爪在使用过程中,客户经常反馈气路系统设计选型时间长,设备组装繁琐。在生产环节进行机种切换时,停机时间久,且在搬送过程中因气源不稳定导致掉件等问题频发。这些问题不仅影响了生产效率,还增加了维护成本。米思米深知,只有深入了解并解决客户的痛点,才能真正提供有价值的产品。

 

从机构组成部件的数量上来看,传统气动夹爪本体需要搭配其他气动周边配件,同时还需要将电磁阀、传感器与PLC连接,才能实现夹取动作。这往往意味着一个气动夹爪本体要搭配周边产品的点数多达十几个,不仅增加了组装的复杂性,也提高了出错的风险。


米思米电动夹爪:创新源于客户需求,优化生产体验


而米思米新推出的电动夹爪,则大大简化了这一过程。电动夹爪本体只需一根通讯线就可以与PLC连接,实现快速、精确地夹取动作。相比之下,机构组成部件数量显著减少,这不仅降低了组装的难度,也提高了系统的可靠性。

 

再从设计时间上来说,传统气动夹爪的设计过程包括气动设计、空压配管、电气设计、电气配线四个步骤,而电动夹爪则只需电气设计、电气配线这两个步骤。这意味着设计师可以节省大量的时间,不再需要为气动部件选型、气动回路设计、气动配管作业而烦恼。据统计,电动夹爪的设计与组装时间至少节省了50%,为设计师及现场安装调试人员带来了极大的便利。


米思米电动夹爪:创新源于客户需求,优化生产体验


此外,由于电动夹爪减少了很多线路,设备可以更加小型化、轻量化,外观也得到了美化。这不仅提升了设备的整体美感,也使其更加适应现代工厂对设备紧凑、高效的要求。

 

米思米推出的这款电动夹爪,不仅是一款技术创新的产品,更是一款深刻理解并回应中国市场需求的产品。米思米经济型主打“e见倾心的价格,e如既往的品质”,在提供极具竞争力的价格的同时,依然保持了米思米一贯的高品质和服务。

 

综上所述,米思米电动夹爪的开发,是源于对客户需求的深刻理解与积极响应。它不仅解决了传统气动夹爪在使用过程中的诸多痛点,还通过技术创新提升了生产效率与设备的美观度。相信在未来的市场中,米思米电动夹爪将成为自动化生产线上的新宠,为更多的客户带来实实在在的价值。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities